结果:找到"录音芯片 放音芯片 语音芯片",相关内容1000条
- 语音IC常用音频输出方式电路指南详解!
- 市面是哪个常见的语音芯片音频输出方式不外乎就是:电流型DAC音频输出方式、PWM直接驱动音频输出方式或者CLASSA/B音频功放输出方式这三类;那么,构成这三类语音IC音频输出方式的外围电路是如何构建的,请跟随九芯电子小编的脚步一起去看看吧。电流型DAC音频输出方式电流型DAC音频输出方式的语音芯片如果是外接音频功放,则这种输出方式的参数一般不用怎么设置,主要是对音频功放部分参数设置。关于音频功放部分的原件参数设置不在本篇的讨论范围内。这篇文章主要讨论外接一个三极管的参数设置。虽然这种音频输出方式的语音IC外部只有一个分流电阻,但是也是很难确定这个电阻值的大小。首先我们先查看语音芯片的数据手...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片,语音ic,语音播放芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-11-18 16:28:00
- NVF04M录音芯片——宠物喂食器语音ic
- 宠物自动喂食器用于解决宠物主人无法在家照看宠物时宠物的喂养问题。现市面上已有多款功能各异,价格从几十到上千的自动喂食器,成为了很多宠物主人解决喂养问题的好帮手。但多数厂商在设计生产喂食器的时候仍然以产品为导向,忽略了宠物主人的诉求。为了更好的给铲屎官们提供更优质的产品和服务体验,提高用户与萌宠的生活质量,九芯电子和厂商合作,在宠物自动喂食器中置入NVF04M录音芯片,可以语音提示宠物吃饭,还能录下主人的声音和宠物们进行交流。NVF04M录音芯片宠物自动喂食器语音方案:NVF04M录音芯片是一款内置SPI闪存,无需外挂存储器,可减少外围电路和生产成本,可实时进行录音播放与存储,拥有9个独立的I...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 录音芯片,语音ic,语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-11-14 16:57:00
- N9305语音芯片在充电桩上的应用
- 根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟(EVCIPA)发布数据,截至2021年12月底,全国充电基础设施累计数量为261.7万台。其中,公共充电桩数量为114.7万台,较2020年增加34.0万台;随车配建私人充电桩数量激增,累计保有量达147.0万台,同比增长68.19%。汽车充电桩语音方案设计需求:1、目前市面上的充电桩都带有报警装置或者是蜂鸣部件,但是不够智能化,不能很明确告知给消费者充电桩目前所处的工作状态或者环境。2、不够人性化,缺乏引导。充电桩不仅要让人们方便使用,还要让用户使用得灵活,真正的做到为客户服务。N9305MP3音乐芯片在充电桩的语音方案:一个附带好的语音提示芯片的产品...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音播放芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-08-22 14:57:00
- 录音芯片在宠物喂食器上的应用
- 随着科技的发展和人们生活的提高,饲养宠物的人越来越多,而研究表明饲养宠物在喂食方面有很多不方便的,上班、外出、学习等场合不可能带着宠物,那么他们的喂食就无法得以保障。传统的喂养方式需要饲养者亲力亲为,造成时间、人力上的大量浪费,对于一般家庭来说,是需要占用很多不必要的时间,毕竟工作学习后,是很疲劳的。对于饲养企业来说成本需求过高,严重影响了他们的发展。智能宠物喂食器无疑是可以解决此类问题的,让宠物在无人看管时,给予日常饮食,省时省力,弥补了传统喂养的不足。宠物自动喂食器的适用范围大,几乎什么年龄段的使用者都可以轻松上手,而且设计简单方便,适用价值也高,因此宠物自动语音喂食器的市场是很广阔的,...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 录音芯片 语音芯片 宠物喂食器语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-04-20 15:43:00
- 语音播放芯片在共享充电柜上的应用
- 电动车已经成为市民的主要出行工具,据官方数据统计,目前中国电动自行车保有量超过2.5亿辆,而年产量达到4000万辆,年销售超过3000万辆,数量增速迅猛。在给大家带来方便的同时,也带来了不可忽视的安全隐患,因为电动车诱发的火灾事故呈逐年上升趋势。因此电动车必须在楼下安全地方集中充电,已成为大家的共识,集中充电通常有充电桩和充电柜两种形式。我们发现,相较于充电桩,每组包含三到八个充电口的充电柜占用空间更少,柜内甚至有直接防爆功能,安全系数很高,受到不少市民的青睐。然而,充电柜不能直观的、智能地告知消费者,目前设备所处的工作状态以及技术问题,因此为了解决上面的问题,充电柜厂商都本着创新提出一种带...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音播放芯片 充电柜语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-24 11:07:00
- 语音播放芯片在眼部按摩仪上的应用
- 在日常生活中,长期使用眼镜之后,眼睛会出现疲劳,眼睛干涩不舒服,持续的视力疲劳会导致眼睛部位假性近视,而眼部按摩仪结合现代眼科理论和中医美容学原理的护眼美眼专用仪,可以对眼睛局部进行热敷、按摩,促进眼部血液的循环,起到明显缓解视疲劳的作用。眼部按摩仪体积都是比较小的,遥控器显示屏需要显示的内容有:功能选择、时间设定、按摩力度调节、脉冲设置等多种模式切换,所以字体设计也是比较小的,空间非常有限,对用户来说无论是查看还是调节设置模式都是极大的困扰。而且眼部按摩仪是针对眼睛疲劳使用的,如果用户在使用中还要去看显示屏时,是比较麻烦的,而且还需要摘下按摩仪。因此很多按摩仪厂商会在眼部按摩仪上增加语音提...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音播放芯片 按摩仪语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-10 17:12:00
- 倒车雷达语音播放芯片选型!
- 倒车雷达是汽车驻车或者倒车时的安全辅助装置,能以声音或者更为直观地显示告知驾驶员周围障碍物的情况,解除了驾驶员驻车、倒车和起动车辆时前后左右探视所引起的困扰,并帮助驾驶员扫除了视野死角和视线模糊的缺陷。众所周知,倒车雷达对于躲避后方障碍物避免发生碰撞是很好的警示设备,摆放在仪表台上的显示屏随时显示着与车后物体的距离,但是许多司机的驾驶习惯还是转过头去一边观察后方情况,一边操控汽车,这也就无暇顾及显示屏的数据。提示的蜂鸣音又不能准确地标示出实际距离,令人放心地倒车。因此很多倒车雷达厂家都开始设计会说话的“倒车雷达”,能够很好地满足了大家的需求。尤其解决了新手倒车时的畏惧心理,真人语言提示随时将...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 离线语音芯片 语音播放芯片 声音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-11 15:05:00
- 选用语音芯片时,是用录音芯片还是放音芯片好?
- 语音芯片从功能应用上可划分为录音芯片和放音芯片,但语音芯片种类繁多,功能各异,很多初级工程师或者采购人员不知道采购时应该要录音芯片还是放音芯片。工程师在设计一个使用语音芯片的产品时,首先要考虑是否需要录制现场语音,如果需要,则应选用带有录音功能的语音芯片。目前一般录音方面的,市场较少选择录音芯片,一般会选择录音模块,整体功能完整,而且价格相对于开发一个用录音芯片来做的录音电路,开发成本可以节约很多;反之,选用只有放音功能的语音芯片。一般带有录音功能的语音芯片都具有回放语音的功能,但是在播放语音时,音质没有专门的放音芯片好。因此,工程师在选择语音芯片时要考虑功能及音质等因素慎重做出决定。九芯电...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 录音芯片 放音芯片 语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-01 16:26:00
- 语音芯片是怎么烧录的?
- 语音芯片是芯片内的一部分,语音IC;中文又被叫做声音芯片、音乐芯片,可以由按键控制或MCU控制的,直接发声的集成电路芯片。根据语音芯片的输出方式分为两大类,一种是PWM输出方式,一种是DAC输出方式,PWM输出音量不可连续可调,不能接普通功放,目前市面上大多数语音芯片是PWM输出方式。另外一种是DAC经内部EQ放大,该语音芯片声音连续可调,可数字控制调节,可外接功放。而我们的生活中经常见的停车场报金额、电梯报站、货车报“左转弯,请注意”等等,都是应用了语音芯片,那么语音芯片是什么烧录的呢?作为源头语音芯片专业厂家,九芯电子根据10余年的行业经验为大家讲解:语音芯片的烧录是根据不同类型的芯片,...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 声音ic 语音播放芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-28 16:53:00
- 录音芯片可以应用到哪些领域?
- 正如其名称所示,录音芯片是语音IC芯片(主要起到提示作用),可以自动播放设定语音文件。录音芯片是通过触发REC录音键随意录音保存,并且在录音完毕后,再触发PLAY播放键播放录音,并且可以实现重复录放的一个语音储存芯片。如今,随着越来越多的智能产品和电子产品的出现,越来越多的领域需要安装和使用录音芯片。所以,请跟着九芯电子的脚步,看看哪些领域的电子设备需要使用录音芯片呢?N9396录音芯片模块1、语音识别产品语音识别产品可以将人发出的声音转换成文本,也可以播放预存的语音文件安全指令。因此,各种带语音输入的产品需要配备高质量的录音芯片(放音芯片)来使用,以便在识别语音的过程中完成与用户的互动操作...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 录音芯片 语音ic 录音ic 放音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-21 15:55:00
返回